结果:找到"数据中心 5G",相关内容491条
  • 展望2024数据中心基础设施
  • 前阵子,DeLL'OROGROUP发布预测报告,回顾了23年数据中心基础设施报告中的突出趋势,及展望了2024年数据中心基础设施的发展情况,以下是报告内容。2023年预测中强调的突出趋势正如2022年支出大幅增长后所预测的那样,2023年数据中心资本支出增长明显放缓。美国四大云服务提供商(SP)总体上在2023年大幅放缓了资本支出,亚马逊和Meta正在经历消化周期,而微软和谷歌有望增加加速计算部署和数据中心的greenfield(未开发地区)支出。尽管人工智能相关投资在2023年下半年出现好转迹象,但由于宏观经济和监管不利因素导致云需求依然疲软,中国云服务提供商市场依然低迷。企业服务器和存储...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-03-25 16:01:00
  • 人工智能正在引领数据中心物理基础设施的新时代
  • 人工智能(AI)目前正在对数据中心行业产生深远影响,这种影响可归因于OpenAI在2022年底推出的ChatGPT,该产品因其对查询提供复杂且类似人类的响应的卓越能力而迅速受到欢迎。因此,作为人工智能技术的一个子集,生成式人工智能成为2023年上半年行业活动、财报和供应商生态系统讨论的焦点。这种兴奋是有道理的,因为生成式人工智能已经引起了数十场讨论。数十亿美元的投资,预计到2027年将继续让数据中心资本支出提高到5000亿美元以上。然而,由于训练和部署支持生成式人工智能应用程序的大型语言模型(LLM)所需的计算能力显着扩展,因此需要对数据中心的架构进行更改。虽然支持此类人工智能应用所需的硬件...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-12-22 11:19:00
  • 2023年数据中心交换机市场展望
  • 本文为Dell’OroGroup分析师SamehBoujelbene关于2023年数据中心交换机的预测。首先回顾一下之前的对2022年的预测:如果供应允许,2022年数据中心交换机市场将继续闪耀除了谷歌和亚马逊,其它服务提供商也将加速采用200/400Gbps谷歌可能首次采用800Gbps硅的多样性将变得更加明显人工智能驱动的工作负载将继续塑造数据中心网络基础设施关于第一个预测,2022年确实是数据中心交换机销售创纪录的一年,因为制造商应对供应挑战的能力非常出色。关于第二个和第三个预测,在谷歌和亚马逊持续部署以及微软和Meta加速采用的推动下,200/400Gbps出货量估计在2022年增长...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-06-15 15:23:00
  • 数据中心高密度布线必须拥有的八大产品
  • 随着光通信行业高速率发展的需求,如何设计更高密度、高兼容性的光纤机箱来更加合理的布局数据中心布线也是日益重要的问题。下面介绍几款高密度数据中心布线必须拥有的十大连接类产品。一、高密度机箱达到业界现行LC连接的最高配线密度这款机箱设计最高能够满足576芯连接,能够有效提升布线密度,最大化节省机柜空间。单个模块盒有24通道,1U可放6个模块盒,最高可配144芯LC接口或72芯SC接口;2U可容纳12个模块盒,可配288芯LC接口或144芯SC接口;4U则最高可配576芯LC接口或288芯SC接口。多种配线方式,提供最为灵活和最具成本效益的解决方案。轻量化的环保铝材采用环保高强度的轻量化材质及优良...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-03-11 14:29:00
  • 未来数据中心与光模块发展假设
  • 国内数据中心的发展经历了由运营商主导的以通信机楼为主的分散、小规模化发展阶段,逐步向市场驱动的规模化、标准化、高密度、绿色节能方向发展。随着我们步入未来,数据中心的任务和概念还将继续发展。而光模块占数据中心网络成本的比重也在逐步提升,已达到6-7成左右,光模块的升级势必要跟随数据中心的发展共同演进。数据中心未来发展的四个假设高性能计算自从高性能计算(HPC)成为开放云服务以来,人人可以访问。人工智能(AI)和机器学习(ML)的增长和扩展,表明存在基于这些关键技术发展的应用程序。随着这些应用程序的不断发展,暗示对HPC的可访问性将成为尖端企业和组织保持优势的关键战略。尽管原型和试验都是在公有云...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-08-07 10:35:00
  • WDM-PON技术—5G前传的重要补充方案
  • 使用无源波分复用技术(WDM-PON)是扩大光纤传输容量、提高速率的主要途径。据相关单位数据显示,随着5G时代的来临,2018年全球光器件市场规模将达到100亿美元,2020年有望达到123亿美元,其中,波分设备市场规模约800到850亿,预计未来三年内的增速维持在30%到50%之间,整体产业前景十分广阔。2017年以来,国际上的运营商把WDM-PON技术作为5G前传的重点方案进行研究,那么WDM-PON是什么技术呢?应用于什么样的场景呢?5G前传的建设难点WDM-PON技术用于5G的前传领域,5G前传受限于光纤资源不足、基站数量庞大、成本敏感度高等因素,一直是令运营商们颇为为难的话题。由于...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 光通信 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-07 17:22:00
  • 看《流浪地球》,一分钟科普工业级与商业级光模块
  • 要是问2019年春节档的影片中,哪部影片最火,那非号称开启中国科幻元年的《流浪地球》莫属了。在这部电影中,冰天雪地的环境给人们留下了深刻的视觉印象。今天借大家观影的热情来解释一下面对高寒环境下工业级与商业级光模块会受到什么影响。什么是工业级/商业级光模块?首先,我们先来了解一下什么是工业级光模块,什么是商业级光模块。工业级光模块是应用在相对较恶劣的环境中,工作温差很大,其最基本的工作条件是,必需满足零下40度和零上85度的温度要求。工业级光模块在电气组件、外壳等方面都必须采用场景硬化部件设计,以保证模块的使用寿命。商业级光模块是市场上最常见的,一般是针对数据中心和室内互连场景,应用最广泛的产...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 光通信 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-12 17:19:00
  • 5G建设将面临的现实困难
  • 近年来,围绕5G的认知水平和某些炒作在快速增长,现在看来达到了一个高峰——几乎每个人都知道5G即将到来。一些手机制造商承诺今年将推出5G设备,中国政府也在进行大规模的基础设施建设。很多事情都正在发生,分析师和技术爱好者谈论了很多关于5G的事情。的确,该技术将大大改变社会的运行效率,从医疗保健到自动驾驶,前所未有的数据传输速度将实现其他网络标准无法实现的目标。什么是5G?5G技术是第五代移动通信系统,是继4G网络之后的新产品,而后者又是为了取代3G而建立的。技术随时间更迭,每个后续一代网络系统所带来的最重要改进是数据通信的速度。3G允许2Mbps的带宽,4G可以达到200Mbps,而5G承诺可...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 易飞扬 光通信 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-07 15:08:00
  • 一分钟讲解光模块原理与结构
  • 有首歌这样唱:如果你愿意一层一层一层地剥开我的心你会发现你会讶异...然而,最后流着泪发现洋葱是没有心的。那今天带大家剥一下光模块,你会发现,你可能会诧异它是有芯的。那在剖析光模块内部结构之前呢,先带大家了解一下什么是光模块以及它的原理和相关主要参数。光模块简介光模块是光通信的核心器件,是通过光电转换来实现设备间信息传输的接口模块,由接收部分和发射部分组成。其中发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号,传输媒质为光纤。发射部分原理输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-16 14:14:00
  • 「展望2019」最新光模块市场简析
  • 光模块市场的中国力量在过去的一年里,中兴禁令导致对全球的网络建设产生了连锁反应。然而云网络以及大型数据中心仍然能成为光模块强大的收入来源,由于竞争的日益激烈,100GbE光模块的价格有所下降,但是在未来的三年内,市场的需求依然强劲。与此同时,一些运营商已经开始提出更高速的设备需求,例如谷歌已经开始部署2x200GbE的光模块,美国运营商AT&T更是和坚持以设计领先的光通信模块供应商易飞扬(Gigalight)签署了关于400GAOC产品的战略合作协议等。?易飞扬(Gigalight)400GAOC产品测试图自从2018年国内厂家相继在OFC展会上推出400G产品、易飞扬在关键专利上击...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-14 17:57:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: